结果:找到"固态继电器 固态调压器",相关内容1000条
- 通嘉固态照明驱动电源产品对照
- 台湾通嘉LD8105GL恒流恒压驱动芯片描述LD8105GL内置有高精度1.2V电压基准、两个运算放大器和SOT-26封装中的低压侧电流感测电路。它为CV(恒压)和CC(恒流)双重控制提供了高度集成的解决方案。LD8105GL能够在-40°C至105°C的温度范围内工作。特性•内部精度±1%电压参考•二次侧恒压和恒流控制•低静态消耗•宽VCC工作范围3V至38V•最大40V额定电压•外部组件数量少•SOT-26包应用•LED照明台湾通嘉LD8115AGS/GS次级侧可调节恒流和电压控制器LD8115AGS/GS是一款隔离式二次LED恒流和恒压控制器,为直流电平和PWM工作单提供二次侧直接调光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LED照明 固态照明 驱动电源 发帖人:光华创新科技 发帖时间:2022-11-15 15:10:00
- 拟上市公司固态电容柏瑞凯公司研发人才招聘
- 一、研发专家1、招聘人数:3人2、薪酬待遇:1)硕士:起薪9000+项目奖励+年终奖+股权激励。2)博士:起薪20000+项目奖励+年终奖+股权激励。3、任职要求:1)全日制硕士或博士学历,化学或高分子材料专业。2)提供代表性SCI/EI论文或研究成果,勤奋、上进心强、有钻研精神。4、工作时间:8:00-12:0013:30-17:30,八小时工作制,单休5、工作地点:江西赣州市经济开发区工业一路柏瑞凯工业园6、其他福利:五险一金,免费吃住,三节福利,年度旅游,年度免费体检,享受国家法定假,带薪年假,婚假,产假/陪产假。二、研发工程师1、招聘人数:5人2、薪酬待遇:起薪6500+项目奖励+年...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 固态电容 发帖人:柏瑞凯固态电容 发帖时间:2021-04-02 17:09:00
- 继电器振荡升压炸电容的原因
- 1、电容两端的电压值超过耐压值 电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。 2、检查电容是不是极性接反了 电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-03 14:08:00
- 静态SDRAM和动态SDRAM的区别
- SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM相比,可以有一个更复杂的操作模式。下面宇芯电子介绍关于静态SDRAM和动态SDRAM的区别。静态记忆假设我们要将16Mb存储器连接到FPGA。16Mb表示内存可容纳1600万位(准确地说是16777216位)。现在,很少对比特进行单独寻址,而是通常以8或16的数据包(我们称其为字)进行寻址。因此,如果我们的16Mb存储器被组织为16位的1M字,则需要20位地址总线和16位数据总线,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 静态SDRAM,动态SDRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-24 13:48:00
- 固态继电器和中间继电器的区别
- 固态继电器概述 固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。 中间继电器概述 中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 中间继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
- 固态继电器和固态调压器的区别
- 固态继电器的原理 固态继电器是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也挺好,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。目前已广泛应用于计算机外围接口设备,调温、调速、调光、电机控制、电炉加温控制、电力石化、医疗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 固态调压器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-15 14:31:00
- 固态电容的作用和优点
- 固态电容的作用 固态电容最大的作用在于它的稳定性与防爆性。 由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不致于发生爆炸的现象;同时它为固态,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等,近年来也被电脑板卡产品广泛使用。 图 固态电容的优点 1.高稳定性 固体铝电解电容可以持续...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态电容 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-26 14:46:00
- 200W无刷驱动和固态继电器
- 说说我做的无刷马达驱动吧,公司要求做无刷驱动,买了150W的无刷电机,初步估计也用不了满功率,只是尺寸符合,就先做了。对于硬件要做到什么程度不知道,没有指定要多少功率。在做堵转实验时发现很容易烧毁MOS,后来需要实实在在驱动200W功率。选择了NCE40H12K(N沟道),RDS(ON)<4.0m?@VGS=10V,堵转大电流时发热非常低。而价格不贵(批量1.21元/pcs)。比其他的进口TI;IRF;ST;AOS的好很多。国产新洁能,不用担心有假货。还支持中国制造。用过都说好。可以代换IRF1404SPBF,FDD8444,IRF1404ZPBF,BSC054N04NSGATMA1,...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 200W无刷驱动 固态继电器 功率开关 发帖人:人低成事 发帖时间:2018-01-02 14:51:00
- 固态继电器的使用问题
- 请教大家一个问题,固态继电器可以接2相的火线么,即380VAC。2相火线和单相电波形相似,幅值不同,如下图所示。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 380VAC 发帖人:陈臻 发帖时间:2017-12-27 08:19:00
- 宏发继电器这种两对触点方式是为了增加可靠性?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:niba 发帖时间:2017-12-01 09:02:00
返回